This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:MCAL 和 HW 安全机制

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1069110/tms570ls3137-mcal-and-hw-safety-mechanisms

部件号:TMS570LS3137
“线程:HALCOGEN”中讨论的其它部件

你(们)好

两个问题

  1. 对于此 UC,MCAL 是否为 ASIL 等级?
  2. 对于硬件 CRC 安全标准-有一个问题是 Golden CRC。 我需要更多关于这方面的信息,比如如何生成这种文件,在哪里生成(在应用程序中或在 SafeTILibrary 中自动生成)。请共享相关文档
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,纳夫奈特,

    1. MCAL 驱动程序本身未经认证。 它的开发流程已通过 TUV 认证:

    e2e.ti.com/.../spnq003_5F00_QRAS-AP2P00213.pdf

    2.金色 CRC 可以由 TMS570上的任何工具(包括 HW CRC 模块)生成。 CRC 的金值可以存储在闪存或 EEPROM 中。

      请参阅随附应用程序中的软件模式注:

       https://www.ti.com/lit/an/spna235/spna235.pdf

        SafeTILibrary 中的 SL_CRC_Calculate()可用于计算 CRC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,QJ

    感谢你的回复。 其他查询-

    1)我们收到 了 TI mysecureAcess 的 HALCoGen_Software_Safety_Manual.pdf。 但我们正在使用基于自动星型的 MCAL,能否获得与自动星型 MCAL 类似的文档。

    2)此外,我们还需要了解 SafeTILibrary 与基于 Autosar 的 MCAL 的集成过程。 是否有任何文档可用。

    谢谢

    Navneet Kshirsagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 纳夫奈特,

    1. 您可以从 TI mysecureAcess 下载 MCAL 驱动器。 每个模块驱动程序(例如 SPI,CAN,GIO 等)的用户指南位于驱动程序文件夹中。  

    2.我添加了使用 EN Tresos 工具的注释:

    https://software-dl.ti.com/hercules/hercules_docs/latest/hercules/AutoSAR_MCAL/index.html

    我没有将 SDL 集成到 AutoSar Complex 驱动程序的经验。