“线程”中讨论的其它部件:UNIFLASH,,CC1350
e2e 团队您好!
我尝试使用用户指南中提到的 msp432e401y 启动板,使用 uniflash (第7.2节)-> https://www.ti.com/lit/ug/sluuc29b/sluuc29b.pdf?ts=1642509312710&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPS92520EVM-074, 但不幸的是我看到了以下错误。 微控制器上的跳线设置也会显示-->



之后,我还尝试在 CCS 上运行一个示例 LED 代码,我看到了以下错误(或多或少与在 uniflash 中相同)-->
Error initializing emulator: (Error -260 @ 0x0) An attempt to connect to the XDS110 failed. The cause may be one or more of: no XDS110 is connected, invalid firmware update, invalid XDS110 serial number, or faulty USB cable. The firmware and serial number may be updated using the xdsdfu utility found in the .../ccs_base/common/uscif/xds110 directory of your installation. View the XDS110SupportReadMe.pdf file there for instructions. (Emulation package 9.5.0.00143)

PS。 我已经尝试使用2-3根不同的 USB 电缆,但问题仍然存在。 但是,我用 cc1350启动板运行了一个 LED 代码示例,该代码在一次操作中即可运行。
请在这里帮助我找出可能的错误来源?
谢谢你,
阿努布