This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:连接到目标时出错:(错误-260 @ 0x0)

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP432E401Y, CC1350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1070481/msp432e401y-error-connecting-to-the-target-error--260-0x0

部件号:MSP432E401Y
“线程”中讨论的其它部件:UNIFLASH,,CC1350

e2e 团队您好!  

我尝试使用用户指南中提到的 msp432e401y 启动板,使用 uniflash (第7.2节)-> https://www.ti.com/lit/ug/sluuc29b/sluuc29b.pdf?ts=1642509312710&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPS92520EVM-074, 但不幸的是我看到了以下错误。 微控制器上的跳线设置也会显示-->  

之后,我还尝试在 CCS 上运行一个示例 LED 代码,我看到了以下错误(或多或少与在 uniflash 中相同)-->  

Error initializing emulator:
(Error -260 @ 0x0)
An attempt to connect to the XDS110 failed.
The cause may be one or more of: no XDS110 is connected, invalid
firmware update, invalid XDS110 serial number, or faulty USB
cable. The firmware and serial number may be updated using the
xdsdfu utility found in the .../ccs_base/common/uscif/xds110
directory of your installation. View the XDS110SupportReadMe.pdf
file there for instructions.
(Emulation package 9.5.0.00143)

PS。 我已经尝试使用2-3根不同的 USB 电缆,但问题仍然存在。 但是,我用 cc1350启动板运行了一个 LED 代码示例,该代码在一次操作中即可运行。  

请在这里帮助我找出可能的错误来源?

谢谢你,  

阿努布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anubha 您好,

    我相信从您的图片看,您插入错误的 USB 端口。 您正在插入主板底部,主板连接到目标 MSP432E4设备。 主板顶部的 USB 插头连接到 XDS110板载调试器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jace,是的,没错,我在错误的 USB 端口上连接。 现在它可以工作了!

    谢谢,

    阿努布