This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1237H6PM:电压干扰后 GPIO 引脚性能

Guru**** 2893990 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75468, TM4C1237H6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1070654/tm4c1237h6pm-gpio-pin-performance-after-voltage-disturbance

部件号:TM4C1237H6PM
线程中讨论的其他部件:SN75468

您好,

我们使用 TM4C1237H6PM 的 GPIO 点 PF0至 PF4来驱动复合晶体管阵列(TI SN75468)。  在 ESD 测试期间,我们发现放电似乎与达林顿的端口引脚相耦合,并在某种程度上改变了引脚的配置或功能。  放电前,它们工作正常。  放电后,接通的引脚功能关闭,或者可能是三个表示。 它们通常会被轻微的电流泄漏锁定。  重新声明“开”无助于事。  断言“关闭”,然后再次断言“打开”,将 GPIO 引脚恢复为正常功能。  此外,将 GPIO 引脚短路到地电位也会使其恢复正常功能。 当其中一个 GPIO 引脚处于此状态时,我们的供电电流似乎也会增加到最高。  

在复合晶体管和 GPIO 引脚之间放置电阻似乎可以解决问题,将每个端口引脚的电容放置到接地也是如此,但似乎需要>0.1uF。  我们目前的假设是,ESD 放电似乎与接地并通过达林顿的保护二极管返回。  向设备耦合附近的接地导线或平面放电,如果没有这些缓解措施之一,则会导致问题。   

一些问题:

  1. GPIO 引脚上的电压干扰是否会使 GPIO 引脚的配置或功能混乱,这可能是沿 FET 锁定事件的一条线发生的情况? 如果是,您是否知道根本原因以及如何缓解这一问题?
  2. 如上所述,关闭然后再次打开 GPIO 似乎可以解决该问题。  您是否对原因有任何想法,以及可能需要多久才能关闭?
  3. 我没有在手册中找到有关 GPIO 引脚如何响应从引流中获取的电流的尝试的讨论(我可能错过了),而这些引脚的配置是为 即通过电阻器连接到电容器的 GPIO,该电阻器不会将其最大电流限制为2,4或8mA 的配置。 如果 GPIO 设为2 mA,但名义上会为10 mA 持续一毫秒或更长,是否会出现问题?
  4. 您是否可以共享 GPIO 的输出电路,以便我们可以查看可能发生的情况?

谢谢,

迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

     我认为您可能会遇到 GPIO #10勘误表。 您的解决方法实际上与此勘误表的建议相符。 请参见下文。