“线程: HALCOGEN”中讨论的其它部件
QJ 您好,
我们正在审查 TMS570LC4357的壁龛配置。 我们看到 了4条 SOMI 和 SIMO 线。 我在前面的参考手册中读到,TMS570LCx 不支持 QuadSPI。 你能澄清吗? 我们希望在标准 SPI 模式下进行配置。
谢谢,
tarun172.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
QJ 您好,
我们正在审查 TMS570LC4357的壁龛配置。 我们看到 了4条 SOMI 和 SIMO 线。 我在前面的参考手册中读到,TMS570LCx 不支持 QuadSPI。 你能澄清吗? 我们希望在标准 SPI 模式下进行配置。
谢谢,
tarun172.
你好, tarun172,
TMS570LC43x 具有5个 MibSPI 模块。 MibSPI 模块可以在两种模式下工作: 兼容模式(常规模式或标准模式)和 多缓冲模式。
MibSPI 的兼容模式使其行为与 SPI 完全相同,并确保 与 SPI 完全兼容。 多缓冲区模式具有 可编程多缓冲区阵列,可在 不需要 CPU 干预的情况下完成编程的传输。 缓冲区组合在不同的传输组中, 这些传输组可能由外部事件触发。 MibSPI RAM 受 ECC 保护。

如果要将 MibSPI1用作兼容模式(SPI 模式),请在 HALCOGen Driver Enable (HALCOGen 驱动程序启用)面板中检查 SPI1驱动程序。 默认情况下不启用并行模式。