This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357中 SPI5的壁龛型壁龛型 TMS 配置

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1070290/tms570lc4357-halcogenhalcogentms-configuration-for-spi5-in-tms570lc4357

部件号:TMS570LC4357
“线程: HALCOGEN”中讨论的其它部件

QJ 您好,

      我们正在审查 TMS570LC4357的壁龛配置。 我们看到 了4条 SOMI 和 SIMO 线。 我在前面的参考手册中读到,TMS570LCx 不支持 QuadSPI。 你能澄清吗?  我们希望在标准 SPI 模式下进行配置。  

谢谢,

tarun172.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tarun,

    TMS570不支持 QuadSPI。 它支持并行模式。 并行模式与 QuadSPI 不同。

    对于 Quad-SPI:  

    对于 SPI 并行模式:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ 您好,  

    已理解。 我假设在壁龛中默认配置了并行 SPI。 如何将其设置为标准 SPI?  

    谢谢,

    tarun172.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, tarun172,

    TMS570LC43x 具有5个 MibSPI 模块。 MibSPI 模块可以在两种模式下工作:  兼容模式(常规模式或标准模式)和 多缓冲模式。

    MibSPI 的兼容模式使其行为与 SPI 完全相同,并确保 与 SPI 完全兼容。  多缓冲区模式具有 可编程多缓冲区阵列,可在 不需要 CPU 干预的情况下完成编程的传输。 缓冲区组合在不同的传输组中, 这些传输组可能由外部事件触发。 MibSPI RAM 受 ECC 保护。

    如果要将 MibSPI1用作兼容模式(SPI 模式),请在 HALCOGen Driver Enable (HALCOGen 驱动程序启用)面板中检查 SPI1驱动程序。 默认情况下不启用并行模式。