This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:诊断程序库功能调试问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1071729/rm57l843-diagnostics-library-function-debug-issue

部件号:RM57L843

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

首先,无法进入调试模式,在进入主功能之前强行跳过某些判断条件后,进入了主功能。 但程序似乎不会按顺序执行,而是会回跳:

您能帮您检查原因是什么? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Cherry,

    如果使用代码优化,编译器将重新排列操作的线性序列。  

    ~引用 userid="496057" url="~支持/微控制器/基于 ARM 的微控制器-组/基于 ARM 的微控制器/f/基于 ARM 的微控制器- forum/1071729/rm57l843-diagnostics- library-function-debug -问题"]调试模式无法进入,[/quotr[/sample][基于 userid="1757r臂 的微控制器-基于功能的主控器/1772"/rm -库支持模块/rpm-组件的调试模式,在输入基于 rpm-组件的调试模式[url]

    为了输入 main(),将跳过 startup.c 中的哪个条件语句?

    [引用 userid="496057" url="~/support/icls/arm-based 微处理器组/基于 ARM 的微控制器/f/arm-based 微控制器-forum/1071729/rm57l843-diagnosticse-library-function-debug-issued"],程序似乎没有按顺序执行,而是跳回:

    请提供更多详细信息。 跳过或忽略哪个函数调用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,王

    很抱歉延迟回复,我刚刚收到了最终客户的回复:

    [引用 userid="45190" url="~ë/support/icros/arm-based 微处理器-组/基于 ARM 的微处理器/f/arm-based 微处理器- forum/1071729/rm57l843-diagnosticse-library-function-debug-issue/3966124#3966124'"。请提供更多详细信息。 跳过或忽略哪个函数调用?  [/引用]

    他们跳过了以下功能:

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请问有没有更新?  

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    为确保 nError 被取消断言(清除),不应注释语句(while (.))。  根据  SDL 用户指南,SDL 的示例项目已使用 TI ARM 编译器进行了验证。  

    您是否更改了优化级别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢!  

    [引用 userid="45190" url="~ë/support/icros/arm-based 微处理器组/基于 ARM 的微处理器/f/arm-based 微处理器- forum/1071729/rm57l843-diagnosticse-library-function-debug-issue/3987722#3987722"]您是否更改了优化级别?

    他们在优化级别上没有做任何更改:

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请问有没有更新? 谢谢。

    此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    我无法重现此问题。