请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:RM57L843 大家好,团队
客户提出的问题可能需要您的帮助:
首先,无法进入调试模式,在进入主功能之前强行跳过某些判断条件后,进入了主功能。 但程序似乎不会按顺序执行,而是会回跳:


您能帮您检查原因是什么? 谢谢。
此致,
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
客户提出的问题可能需要您的帮助:
首先,无法进入调试模式,在进入主功能之前强行跳过某些判断条件后,进入了主功能。 但程序似乎不会按顺序执行,而是会回跳:


您能帮您检查原因是什么? 谢谢。
此致,
樱桃
你好,Cherry,
如果使用代码优化,编译器将重新排列操作的线性序列。
~引用 userid="496057" url="~支持/微控制器/基于 ARM 的微控制器-组/基于 ARM 的微控制器/f/基于 ARM 的微控制器- forum/1071729/rm57l843-diagnostics- library-function-debug -问题"]调试模式无法进入,[/quotr[/sample][基于 userid="1757r臂 的微控制器-基于功能的主控器/1772"/rm -库支持模块/rpm-组件的调试模式,在输入基于 rpm-组件的调试模式[url]为了输入 main(),将跳过 startup.c 中的哪个条件语句?
[引用 userid="496057" url="~/support/icls/arm-based 微处理器组/基于 ARM 的微控制器/f/arm-based 微控制器-forum/1071729/rm57l843-diagnosticse-library-function-debug-issued"],程序似乎没有按顺序执行,而是跳回:请提供更多详细信息。 跳过或忽略哪个函数调用?
您好,王
很抱歉延迟回复,我刚刚收到了最终客户的回复:
[引用 userid="45190" url="~ë/support/icros/arm-based 微处理器-组/基于 ARM 的微处理器/f/arm-based 微处理器- forum/1071729/rm57l843-diagnosticse-library-function-debug-issue/3966124#3966124'"。请提供更多详细信息。 跳过或忽略哪个函数调用? [/引用]他们跳过了以下功能:


谢谢,此致,
樱桃
您好,
谢谢!
[引用 userid="45190" url="~ë/support/icros/arm-based 微处理器组/基于 ARM 的微处理器/f/arm-based 微处理器- forum/1071729/rm57l843-diagnosticse-library-function-debug-issue/3987722#3987722"]您是否更改了优化级别?他们在优化级别上没有做任何更改:

谢谢,此致,
樱桃