This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:Code Composer Studio 需要16分钟才能在 Windows 上启动

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1073575/lp-am243-code-composer-studio-takes-16mins-to-launch-on-windows

部件号:LP-AM243

在 Windows 10 Pro BUID 19044上全新安装 CCS 11.1

由我们的 IT 部门安装的 McAfee Endpoint Security 10.7 (必须使用,不得转让,无法禁用或调整设置)

酷睿 i9-8950HK 2.9GHz 6核。 32GB 物理 RAM,NVMe 存储。

启动 CCS 11.1需要16分钟,从单击图标到出现“选择工作区”对话框。  

在此期间,McAfee Scanner Service 和 McAfee Thread Protection 都使用10-12%的 CPU。 没有太多其他活动。

启动后性能正常,但有时有点落后-右键单击菜单有时需要5秒钟才能显示。

这也是 CCS 10.x 和11.0的问题。 其他基于非 TI Eclipse 的 IDE 或其他使用 Java 的应用程序没有问题。  

如果我们根本不能接触 McAfee,我们是否可以采取任何措施来帮助解决此问题?