在 Windows 10 Pro BUID 19044上全新安装 CCS 11.1
由我们的 IT 部门安装的 McAfee Endpoint Security 10.7 (必须使用,不得转让,无法禁用或调整设置)
酷睿 i9-8950HK 2.9GHz 6核。 32GB 物理 RAM,NVMe 存储。
启动 CCS 11.1需要16分钟,从单击图标到出现“选择工作区”对话框。
在此期间,McAfee Scanner Service 和 McAfee Thread Protection 都使用10-12%的 CPU。 没有太多其他活动。
启动后性能正常,但有时有点落后-右键单击菜单有时需要5秒钟才能显示。
这也是 CCS 10.x 和11.0的问题。 其他基于非 TI Eclipse 的 IDE 或其他使用 Java 的应用程序没有问题。
如果我们根本不能接触 McAfee,我们是否可以采取任何措施来帮助解决此问题?