This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:程序下载速度

Guru**** 2927420 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1074808/tm4c129encpdt-program-download-speed

部件号:TM4C129ENCPDT
线程中讨论的其他部件:XDS560UNIFLASHTESTDK-TM4C129XMSP432E401YSEGGER

您好,

我正在将大约450 KB 的数据下载到设备中。这需要相当长的时间:

使用 Stellaris In Circuit Debugger,这将需要29秒,XDS110大约需要20秒。 我尝试了安装程序中的所有可能选项以加快速度,但我可以更快地获得。 如果我需要调试,这是相当长的时间。 此外,两个调试程序都无法以大约30.50%的百分比加载程序, 因为运行的程序有时无法正确终止。 此外,我们正在使用这些调试程序批量刷新这些设备,以便更快的闪存更酷。

有没有更快的 XDS,您可以推荐哪些速度更快? 还是至少加快生产速度的一般性建议?

谢谢和问候

米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我找到 了这个 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/863792/tm4c129encpdt-tm4c129encpdt-download-and-simulation-tools

    有人能报告速度差异:XDS560v2是否比 XDS110快,或者速度限制是否与 TM4C129功能相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael,

    [引用 userid="213917" url=~ë/support/icles/arm-based icroms-group/arm-based icros/f/arm-based 微处理器-forum/1074808/tm4c129encpdt-program-download-speed/3977906#3977906"]有人能报告速度差异:XDS1108或 TM4v2的速度限制与速度有关吗?

    我认为我们从未真正对这些点进行过基准测试,但许多瓶颈只是通过 JTAG 写入闪存所需的时间。 我不知道 XDS560甚至 Seggar J-Link 的速度会有多快,但我从未听说过客户使用它们来提高速度,而只是增加了调试功能。

    [ 引用 userid="213917" url="~ë/support/icles/arm-based icroms-group/arm-based icros/f/arm-based 微处理器-forume/1074808/tm4c129encpdt-program-download-speed’]此外,这两个调试器都无法在大约30.50%的时间内加载程序,因为程序有时无法正确运行[]。

    这似乎是调试会话的 CCS 问题,但我通常不会看到,因此可能是编程步骤的问题,无论在生产中您使用 CCS Uniflash,也根本没有这个问题。

    此致,

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提到速度问题:我必须自行评估,然后[sigh]。

    借助 Uniflash,我们不会在生产中遇到下载问题。 但在这种情况下,控制器处于出厂状态,因此这并不奇怪。 使用“全新”部件进行调试时,CCS 也不会遇到任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    今天下午,我可以尝试使用 ICDI vs XDS200 vs Seggar J-Link on Uniflash 快速检查 DK-TM4C129X 上的1MB 图像,以查看后者是否为 XDS200提供了明显的优势。 我没有 XDS560可供测试。

    此致,

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉尔夫,

    听起来很棒!

    此致

    米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    有趣的结果!  

    ICDI 和 XDS200基本上是等效的,大约~43-45秒(在停止监视时考虑人为错误 ),每个秒用于加载完整的1MB 图像的程序。

    J-Link 实际上有一个接口,显示了准确的时间(但没有保持),结果是:

    所以基本上是20秒,时间缩短一半。 我并不是很期待它能快得多...

    遗憾的是,如上所述,我没有一台 XDS560可供测试。 明天我会试着询问我是否能找到一个...

    此致,

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP432E401Y 上的调试探测器性能比较具有一些关于 XDS560 (和其他调试探测器)的基准, MSP432E401Y 是 TM4C129的姊妹器件,因此应该具有可比性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉尔夫,

    感谢你的帮助。

    如果 “调试探测器性能比较” 对 TM4C 也有效, 则 XDS560v2的速度不会更快(如果可以评估此特定设备,也欢迎这样做)。

    然后我会购买 SEGGER。 我还会检查那里的不同选项。 是否有用于 J-Link 集成的电子表格,还是开箱即用?

    此致

    米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    不幸的是,我找不到一台 XDS560进行测试。 尽管如此,我希望切斯特所分享的内容将与 TM4C 的期望非常紧密地反映出来,因为这些设备非常相似,所以与 XDS200相比,XDS560似乎没有任何优势,而 J-Link 的速度将比两者都快。

    此致,

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉尔夫,

    到目前为止还可以。 我查看了 SEGGER 的主页及其产品。 我已经看到,他们还有一个手臂闪光装置,这对我们的生产可能很有用。 它速度快,可以通过简单的 TCP 命令进行控制。 这比使用 uniflash 更容易。 我们将对此进行评估。 如果你不介意,我会报告。

    我将检查不同的 J-Link 调试器和跟踪器件,并了解如何使用它们。 现在,我只使用 CCS 进行调试,无论如何。 我用 make 和 use emacs 编译(为什么这么做,这是另一个痛苦的故事...)。 嗯,我的梦想:在 emacs 中完成工作,快速下载,调试功能强大,在 emacs 中执行所有操作。 我的天,这将是一个美好的一天...

    此致

    米奇。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    正如我所说的提供反馈:使用 Segger J-Link Ultra+调试器,我的下载时间为9秒。

    我在这里拥有500 KB 的容量

    + ICD 调试器29秒

    + XDS110 20秒

    + JLink 9秒

    编辑:对不起,我必须自己纠正。 如果我没有更改代码并执行简单的重新加载,则下一句是正确的。

    此外:调试器还在检查天气,闪存块需要更新,因此如果我只在某些函数中更改,则只有这些块会被更新,这在开发过程中是最常见的情况。 此速度可达不到1秒。 它似乎更强大,6个以上的断点...

    我对自己很生气,因为我之前没有对此进行调查。 我还会检查他们的 gdbsule (并报告)。 如果您对较小的项目进行编码,我真的可以推荐使用此调试器。 太棒了!!! 我们还购买了 Segger Arm 闪光器,我认为这将是最快的。 当我们闪存大量设备时,这将节省大量时间。

    此致

    米奇