Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP432E401Y
线程中讨论的其他部件:XDS560, UNIFLASH, TEST, DK-TM4C129X, MSP432E401Y, SEGGER
您好,
我正在将大约450 KB 的数据下载到设备中。这需要相当长的时间:
使用 Stellaris In Circuit Debugger,这将需要29秒,XDS110大约需要20秒。 我尝试了安装程序中的所有可能选项以加快速度,但我可以更快地获得。 如果我需要调试,这是相当长的时间。 此外,两个调试程序都无法以大约30.50%的百分比加载程序, 因为运行的程序有时无法正确终止。 此外,我们正在使用这些调试程序批量刷新这些设备,以便更快的闪存更酷。
有没有更快的 XDS,您可以推荐哪些速度更快? 还是至少加快生产速度的一般性建议?
谢谢和问候
米奇