This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:LWIP 2.1.2端口-静态 IP 采集模式

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1074987/tm4c129encpdt-lwip-2-1-2-port---static-ip-acquisition-mode

部件号:TM4C129ENCPDT

你(们)好

是否有人曾使用 Alair Junior 的 LWIP 2.1.2堆栈端口?

https://github.com/alairjunior/lwip-tiva

IPADDR_USE_STATIC 用于初始化 lwIP 库时,我遇到了一个问题。 ipaddr_use_dhcp 工作正常,但当使用 IPADDR_use_static 时,它无法连接。当前的 TivaWare C 系列 SDK 附带的1.4.1不是这种情况。

谢谢

hl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,哈里,

     感谢您显示此端口。 您是否已在该端口(端口/TIVA-tm4c1294/port/下的文件和 TIVAWare 之间执行了比较? 如果它们是相同的,那么它可能是对2.1.2或对 lwipopts.h 的配置很微妙的东西  我不知道你是否有办法联系航空公司,看看他是否知道你的调查结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好查尔斯

    除了 lwipopts.h 之外,我有很多不同之处,但也没有很多不同 之  处,因此,对的印象是,要么是2.1.2 (我将尝试掉2.1.3,看看是否有用),要么是 lwipopts.h 中有一个导致问题的选项。 我发现 TI 已经为 C2000提供了2.1.2端口,因此将对此进行深入分析。

    上周,我在他的 GitHub 页面上留下了一个消息,但我认为值得一看,如果这里的任何人有任何经验,并且可能会给我指正确的方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的是,使用2.1.2的 C2000 lwipopts.h 与使用1.4.1的 TM4C129非常相似。 我不认为您可以确认 C2000 SDK 中的 Enet_lwip 示例在静态分配 IP 时是否有效,因为我没有 C2000可以自己尝试。 感谢您的期待。

    hl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,哈里,

     很抱歉,我不熟悉 C2000产品,因为我只支持 TM4C。 您是否想与 C2000群组一起打开新线程? 创建线程时,请确保指定具有以太网的 C2000部件号。