你(们)好
是否有人曾使用 Alair Junior 的 LWIP 2.1.2堆栈端口?
https://github.com/alairjunior/lwip-tiva
当 IPADDR_USE_STATIC 用于初始化 lwIP 库时,我遇到了一个问题。 ipaddr_use_dhcp 工作正常,但当使用 IPADDR_use_static 时,它无法连接。当前的 TivaWare C 系列 SDK 附带的1.4.1不是这种情况。
谢谢
hl
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
是否有人曾使用 Alair Junior 的 LWIP 2.1.2堆栈端口?
https://github.com/alairjunior/lwip-tiva
当 IPADDR_USE_STATIC 用于初始化 lwIP 库时,我遇到了一个问题。 ipaddr_use_dhcp 工作正常,但当使用 IPADDR_use_static 时,它无法连接。当前的 TivaWare C 系列 SDK 附带的1.4.1不是这种情况。
谢谢
hl
你(们)好查尔斯
除了 lwipopts.h 之外,我有很多不同之处,但也没有很多不同 之 处,因此,对的印象是,要么是2.1.2 (我将尝试掉2.1.3,看看是否有用),要么是 lwipopts.h 中有一个导致问题的选项。 我发现 TI 已经为 C2000提供了2.1.2端口,因此将对此进行深入分析。
上周,我在他的 GitHub 页面上留下了一个消息,但我认为值得一看,如果这里的任何人有任何经验,并且可能会给我指正确的方向。