This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230H6PM:TM4C1230H6PM 温度感测

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1230H6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1078834/tm4c1230h6pm-tm4c1230h6pm-temperature-sensing

部件号:TM4C1230H6PM
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

 

我的客户正在使用 TM4C1230H6PM 获取温度信息。但结果看起来与 使用外部温度传感器测得的结果不同。

以下是测试结果:

1)外部温度传感器= 30度,TM4温度读数= 21度。

1)外部温度传感器= 40度,TM4温度读数= 24度。

1)外部温度传感器= 70度,TM4温度读数= 30度。

您以前是否遇到过此问题? 或者,您是否有调试建议?

非常感谢。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杨

    他们是否使用数据表中的公式?

    TEMP = 147.5 - ((75 * (VREFP - VREFN) × ADCCODE) / 4096)
    

    温度传感器具有不同的刻度,因此必须考虑以下因素:

    同样,当从30度到70度时,零件是否有足够的时间预热? 外部传感器会对大气快速反应,但内部传感器正在根据模具温度读取,因此设备本身必须冷却或加热才能获得准确的读数,这可能需要一些时间。

    此致,

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉尔夫,

    是的。 他们正在使用 DS 中的公式。  

    同样,当从30度到70度时,零件是否有足够的时间预热? ->让我联系客户进行双重检查。谢谢。

    此致,