Other Parts Discussed in Thread: TM4C1230H6PM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TM4C1230H6PM “线程: 测试”中讨论的其它部件
大家好,团队
我的客户正在使用 TM4C1230H6PM 获取温度信息。但结果看起来与 使用外部温度传感器测得的结果不同。
以下是测试结果:
1)外部温度传感器= 30度,TM4温度读数= 21度。
1)外部温度传感器= 40度,TM4温度读数= 24度。
1)外部温度传感器= 70度,TM4温度读数= 30度。
您以前是否遇到过此问题? 或者,您是否有调试建议?
非常感谢。
此致,
杨