This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137的 SRAM2位 ECC 故障注入问题?

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1077218/tms570ls3137-questions-about-sram2-bit-ecc-fault-injection-for-tms570ls3137

部件号:TMS570LS3137
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,在测试 SRAM 2位 ECC 故障注入时,在正常情况下,应触发 ESM3.3和 ESM3.5的中断。 但是,根据调试和打印信息,ESM3.7的闪存也导致了不可纠正的错误,但我没有导致闪存故障。 这是什么原因? 这是正常的吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="465499" url="~ë/support/icros/arm-based 微处理器组/基于 ARM 的微控制器/f/arm-based 微控制器-forum/1077218/tms570ls3137-questions about-slam2-bit-ecc- fault-inplanne-for-tms570ls3137"],但我没有导致闪存故障。 这是什么原因? 这是正常的吗?

    您是否意味 着未设置 FEDACSTATUS 的位8? 如果出现2位 ECC 错误,则应设置此位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然不明白,为什么在测试 SRAM_ECC_ERROR_Forcing_2BIT 或 SRAM_ECC_2BIT_Fault_Inject 时,会出现无法纠正的闪存错误? SECDED 是否未独立检测到 SRAM 的2BIT 故障和闪存的2BIT 故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是,执行 SRAM_ECC_ERROR_ENCED_2BIT 测试时,测试结果失败,调试信息被打印。 如果发现 SR1[2]的位3未设置,但输入了数据中止中断,但此标志为“未设置。”

    SR1[2]通常应为0x28,但打印结果为0x20,测试函数的返回结果也是失败。我不理解两者之间的影响。

    请回复,非常感谢。

    后来,我阻止异常响应状态语句闪烁,我发现测试可以通过。 原因是什么? 测试是否由于 SRAM 2BIT 测试期间生成异常闪存中断而失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,晓红,

    ~引用 userid="465499" url="支持/微控制器/基于 ARM 的微控制器-组/基于 ARM 的微控制器/f/基于 ARM 的微控制器- forum/1077218/tms570ls3137-questions -about-sram2-bit-ecc- fault-injection -用于强制执行 tms3137/3988IT_spm_explin_ps_cpr_cpr_cpr_cpr_cprash_cprash[2]570IT_cprash_cpr_cpr_cpr_cpr_cpr_cprash_cprash_cprash_cpr_

    FEDACSTATUS 位不应设置为 SRAM ECC 错误,而应设置为闪存 ECC 错误。  

    我在上一篇帖子中的消息是:“如果出现2位闪存 ECC 错误,应该设置此位。”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="465499" url=~ë/support/icler/arm-based 微处理器组/基于 ARM 的微控制器/f/arm-based 微控制器-forum/1077218/tms570ls3137-questions-ab-ab-bit-ecc-tfault-inplannot-for-tms570ls3137/3988443?原因是什么?] 测试是否由于 SRAM 2BIT 测试期间生成异常闪存中断而失败?

    由于设置了 ESM3.7,因此“else if((ESM_Grp3_mask ==(((grp_channel&ESM_Grp3_mask ))”和(ESM_G3ERR_FMC_Uncorr ==(grp_channel&0x0000ffff))”将变为 true。 您能否检查 ESM3.7的设置时间,SRAM 自检前或 SRAM 自检期间?  

    SR[2]的位3和位5是由偶数地址和奇数地址上的2位 ECC 错误引起的。

    偶数地址为:0x08000000 + N*0x08   ,其中 N=0,2,4,6,8,...

    ODD 地址是:0x08000000 + N*0x08    ,其中 N=1,3,5,7,...