请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
“线程:测试”中讨论的其它部件当调用 SRAM 诊断接口并诊断 SRAM_RADECODE_DIAGONISTCS 时,有两个问题,如下所示:
(1)调用冗余地址解码诊断时,应生成2.6和2.8的中断,但当我测试时,不会生成中断。 原因可能是什么?
(2)对于以下代码,当执行平等和不平等测试时,诊断结果的检查条件不同,一个是或|,另一个是&,这是否是诊断库代码的问题? 谢谢