This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 TMS570LS3137的 SRAM RADECODE 诊断的问题?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1076880/questions-about-sram-radecode-diagnose-for-tms570ls3137

“线程:测试”中讨论的其它部件

当调用 SRAM 诊断接口并诊断 SRAM_RADECODE_DIAGONISTCS 时,有两个问题,如下所示:

(1)调用冗余地址解码诊断时,应生成2.6和2.8的中断,但当我测试时,不会生成中断。 原因可能是什么?

(2)对于以下代码,当执行平等和不平等测试时,诊断结果的检查条件不同,一个是或|,另一个是&,这是否是诊断库代码的问题? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ~调用冗余地址解码诊断并生成中断时,应引用 userid="465499" url=“支持/微控制器/基于 ARM 的微控制器-组/基于 ARM 的微控制器/f/基于 ARM 的微控制器-论坛/1076880/关于 SRAM -天线编码-诊断-用于 tms570ls3137"](1)2.8,但不应生成中断。 原因可能是什么?

    自检后,是否设置了 ESM2.6和 ESM2.8? 如果设置了这两个位,则应生成 ESM 高中断。 顺便说一下,IRQ 是否已启用?

    [引用 userid="465499" url="~/support/icles/arm-based 微处理器组/基于 ARM 的微控制器/f/arm-based 微控制器-forume/1076880/ questions -about-sSRAM - radecode-diagnostice-for-tms570ls3137"](2)获取以下代码,何时执行了一致性和不一致性测试,以及测试结果是否与其他诊断结果不一致,以及测试结果是否存在,以及是否与诊断结果不一致,以及是否与诊断结果不一致,以及是否存在不同的诊断情况一起,以及是否存在,以及是否存在其他诊断结果是否存在,以及是否与诊断结果不一致的诊断情况一起

    对于相等性测试:

    • 如果比较 器匹配(无真芯片故障),则没有为 ADDR_COMP_LOGIC_FAIL 或 ADDR_DEC_FAIL 设置状态位。
    • 如果发生真正的硅故障,将设置 ADDR_COMP_LOGIC_FAIL 和 ADDR_DEC_FAIL。

    对于不平衡测试,比较向量将不匹配,因为同一测试向量的非反向和反向值被馈送到比较器:

    • 如果任一比较器位上出现硅故障,则将设置 ADDR_COMP_LOGIC_FAIL 和 ADDR_DEC_FAIL。  
    • 如果任何比较器位上没有硅故障,则只 会设置 ADDR_DEC_FAIL。 这就是使用和的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。