Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:RM57L843 “线程:测试, HALCOGEN”中讨论的其它部件
您好,TI 工程师:
我遇到了 NHET 时钟问题,我的 GCM 配置如下:

NHET 配置如下:

我测试了我的 NHET PWM 输出的周期。 发现环路时间小于设计,我发现 HR 时钟为75MHz 而不是50MHz。
我犯了什么错误?