This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:NHET 模块中的 VCLK 问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1081388/rm57l843-vclk-problem-in-nhet-module

部件号:RM57L843
“线程:测试HALCOGEN”中讨论的其它部件

您好,TI 工程师:

我遇到了 NHET 时钟问题,我的 GCM 配置如下:

NHET  配置如下:

我测试了我的 NHET PWM 输出的周期。 发现环路时间小于设计,我发现 HR 时钟为75MHz 而不是50MHz。

我犯了什么错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 ECLK,事实证明 VCLK 是75MHz,但 HALCOGEN GCM 初始化是50MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xi Liang,

    您能读回 systemREG1->CLKCNTL 的值以检查寄存器是否正确编程?

    GUI 中您的配置的正确值应为:0x02020100。