“线程”中讨论的其它部件: TMS570LS1224
大家好,我在这里很新,我在 C200动力转换器启动方面有一些小经验。 我最近在 BMS 领域开始了职业生涯,我正在使用 Hercules 系列的 LaunchxL2-TMS57012和 MCU TMS570LS1224 PGEQ1。
在第一次出现指示灯闪烁的情况时,我已经遇到了调试问题。 我使用 HALConGen 来配置端口,并使用一些您的视频来进行初始介绍。
在 HALConGen I 中,使用了异常 TMS570LS1224PGE。 在 CCS 中,我使用了“德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探头”连接,该连接在与套件验证期间成功连接。
仍然按照视频和数据表的建议,我更改了调试设置->闪存设置->擦除选项->仅限必要的扇区。
但是,在调试一些简单的代码行时,将出现以下错误:
DAP:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,重新启动主板电源,和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如,较低的 TCLK)。 (仿真包9.6.0.00172)
下图中有关错误的更多详细信息:


我在 e2e 中搜索了不同启动板的类似错误,但没有一个解决了我的问题。 我甚至尝试了不同的目标设定,但没有任何效果。
通过链接:
我尝试通过其他方式解决问题 ,但页面不可用(“ 本 e2e 论坛主题中介绍了尝试解锁 Hercules 设备的过程。”)
我开始 在 XDS110页面上查看 JTAG 时钟速度注意事项部分,但 该页面不可用于。
有人能帮我解决这个小问题吗?
请提前感谢