This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCJL2-TMS57012:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-TMS57012, TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1086420/launchxl2-tms57012-error-connecting-to-the-target-error--1170-0x0-unable-to-access-the-dap

部件号:LAUNHXL2-TMS57012
“线程”中讨论的其它部件: TMS570LS1224

大家好,我在这里很新,我在 C200动力转换器启动方面有一些小经验。 我最近在 BMS 领域开始了职业生涯,我正在使用 Hercules 系列的 LaunchxL2-TMS57012和 MCU TMS570LS1224 PGEQ1。

在第一次出现指示灯闪烁的情况时,我已经遇到了调试问题。 我使用 HALConGen 来配置端口,并使用一些您的视频来进行初始介绍。

在 HALConGen I 中,使用了异常 TMS570LS1224PGE。 在 CCS 中,我使用了“德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探头”连接,该连接在与套件验证期间成功连接。

仍然按照视频和数据表的建议,我更改了调试设置->闪存设置->擦除选项->仅限必要的扇区。

但是,在调试一些简单的代码行时,将出现以下错误:

DAP:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,重新启动主板电源,和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如,较低的 TCLK)。 (仿真包9.6.0.00172)  

下图中有关错误的更多详细信息:

我在 e2e 中搜索了不同启动板的类似错误,但没有一个解决了我的问题。 我甚至尝试了不同的目标设定,但没有任何效果。

通过链接:

https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#cannot-access-the-dap

我尝试通过其他方式解决问题 ,但页面不可用(“  本 e2e 论坛主题中介绍了尝试解锁 Hercules 设备的过程。”)

我开始 在   XDS110页面上查看 JTAG 时钟速度注意事项部分,但 该页面不可用于。  

有人能帮我解决这个小问题吗?

请提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    请尝试此过程让 CPU 进入调试状态:

    1. 打开目标配置窗口,启动选定的配置
    2. 切换到调试窗口。
    3. 按住重置(nRST)按钮。
    4. 松开 nRST 按钮后,立即单击“Connect Target”(连接目标)。
    5. 两次尝试后,应连接主板。