This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:在CAN连续接收时发生数据包丢失

Guru**** 2466810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1090144/tms570lc4357-packet-loss-occurs-on-can-continuous-reception

部件号:TMS570LC4357

大家好,

以下是客户可能需要您帮助的2个问题:

1)使用板CAN1,2,3发送数据,并使用另一板的CAN2,2,3接收数据。 CAN分析仪发现,已为CAN1的所有三个通道发送数据。 但是,CAN2的1,2和3信道偶尔不会收到数据包。 例如,1,2已收到,但3未收到。 或1,3已收到,但2未收到。  

2) 当CAN正常通信时,通信线路断开,无法发送数据。 连接线路时,无法发送数据。 调试后,发现这与TXRQx寄存器相关。

可以执行上述步骤并退出。 客户希望关闭CAN通信,然后连接CAN,CAN能够正常通信。  

您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我们的专家在4月7日之前不在办公室。 请期待回复延迟。
    此外,请参阅此常见问题解答: software-dl.ti.com/.../index.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的注意。  

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    1.是否设置了错误标志? 例如ACK错误,CRC错误或TxOK=0。

    2.您是否正在尝试生成CAN BUSOFF? 断开电线(CAN_H和CAN_L)可能无法生成CAN BUSOFF,并且无法自动恢复通信。