主题中讨论的其他部件:TMDSCNCD2.8388万D, LAUNCXL-F28.0049万C
您好,
我们的PCB设计中嵌入了相当于XDS100的内容。 FTDI控制器(用于XDS100)似乎越来越难找到... 是否有适用于XDS110的文档(原理图/BOM等)?
Bob
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们的PCB设计中嵌入了相当于XDS100的内容。 FTDI控制器(用于XDS100)似乎越来越难找到... 是否有适用于XDS110的文档(原理图/BOM等)?
Bob
Bob,
我们应该能够在这里提供帮助,我正在等待团队中其他人提供的一些信息,以便给出完整的回复。
目前,我们在LaunchPad上实施的所有XDS110仅引脚输出,用于4引脚/2pin cJTAG支持(特别是没有TRSTn引脚)。
但是,我相信我们正在努力在即将推出的设计中将此功能添加回主页眉,这对于您的器件F2838xD非常重要,它需要完全JTAG引脚支持(没有实施cJTAG状态机)。 这些其他LP上确实存在此功能,但我需要确认需要输出哪些额外引脚来支持F2838xD设备。
请再给我一天时间来获取此信息。
最佳,
Matthew
Bob,
查看此帖子,了解作为XDS110的TM4C设备上TRSTn (如果需要,还可查看EMU针脚)的位置。
您可以从LAUNCHXL-F28.0049万C示意图开始,将上述内容添加到已在使用的TCK/TM/TDO/TDI中。
然后,您需要按照 XDS110帮助页面中有关 刷新引导加载程序的步骤操作,然后手动更新固件。
如果您有疑问,请告诉我。 我认为购买一个启动板并在添加到您的设计之前尝试上述操作将是了解实施是否有效的好方法。
最佳,
Matthew