This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:XDS110文档

Guru**** 2547880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1091697/tmdsemu110-u-documentation-for-xds110

部件号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他部件:TMDSCNCD2.8388万DLAUNCXL-F28.0049万C

您好,

我们的PCB设计中嵌入了相当于XDS100的内容。  FTDI控制器(用于XDS100)似乎越来越难找到...  是否有适用于XDS110的文档(原理图/BOM等)?

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,

    我们不会公开共享它,但在某些情况下,您可以重复使用我们在LaunchPad上实施的内容(这些原理图是公开的),CCS安装中包含二进制文件/编程文件。

    您是否可以建议您使用系统中的目标设备?  然后,我可以更好地将其发送到正确的LaunchPad,该LaunchPad将为您的设备实施XDS110。

    最佳,

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew,您好!

    感谢您的回复。  我们正在使用TMDSSCNCD2.8388万D作为我们的开发平台,当然,该平台板上有一些XDS100变体。   将来,我希望能够切换到XDS110并将其嵌入到PCB上。

    如果您能提供任何建议,我们将不胜感激。

    Bob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,

    我们应该能够在这里提供帮助,我正在等待团队中其他人提供的一些信息,以便给出完整的回复。  

    目前,我们在LaunchPad上实施的所有XDS110仅引脚输出,用于4引脚/2pin cJTAG支持(特别是没有TRSTn引脚)。  

    但是,我相信我们正在努力在即将推出的设计中将此功能添加回主页眉,这对于您的器件F2838xD非常重要,它需要完全JTAG引脚支持(没有实施cJTAG状态机)。  这些其他LP上确实存在此功能,但我需要确认需要输出哪些额外引脚来支持F2838xD设备。

    请再给我一天时间来获取此信息。

    最佳,

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Matthew,我期待收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,
    查看此帖子,了解作为XDS110的TM4C设备上TRSTn (如果需要,还可查看EMU针脚)的位置。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1045136/tms320f28035-how-to-use-onboard-xds110-to-program-tms320f28035</s>2000 2000104.5136万2.8035万2.8035万

    您可以从LAUNCHXL-F28.0049万C示意图开始,将上述内容添加到已在使用的TCK/TM/TDO/TDI中。

    然后,您需要按照 XDS110帮助页面中有关 刷新引导加载程序的步骤操作,然后手动更新固件。

    如果您有疑问,请告诉我。 我认为购买一个启动板并在添加到您的设计之前尝试上述操作将是了解实施是否有效的好方法。

    最佳,

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Matthew,

    我上周从TI网站订购了XDS110。  我将按照您的建议继续订购F28.0049万C。   

    Bob