大家好,
对于我们在TMS570LC4357控制器上的应用,我们正在为VIM模块支持的中断安装不同的处理程序,并尝试通过注入相应 的中断来测试它们。 我们能够成功地生成DMA,GPIO,RTI和其他所需的外设,但在为ESM创建相同外设时遇到了挑战。 正如我们所看到的,VIM支持ESM High 和ESM Low中断。 我们想了解生成ESM中断并根据其原因处理这些中断的方法。
因此,请求小组帮助我们获取生成ESM中断所需的步骤列表(对于组1和组2)。
此致,
Shivam Kakad
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
对于我们在TMS570LC4357控制器上的应用,我们正在为VIM模块支持的中断安装不同的处理程序,并尝试通过注入相应 的中断来测试它们。 我们能够成功地生成DMA,GPIO,RTI和其他所需的外设,但在为ESM创建相同外设时遇到了挑战。 正如我们所看到的,VIM支持ESM High 和ESM Low中断。 我们想了解生成ESM中断并根据其原因处理这些中断的方法。
因此,请求小组帮助我们获取生成ESM中断所需的步骤列表(对于组1和组2)。
此致,
Shivam Kakad
您好,我们的专家在4月7日之前不在办公室。 请期待回复延迟。
此外,请参阅此常见问题解答: software-dl.ti.com/.../index.html
您好,Srihari,
ESM模块收集并报告各种错误情况。 然后根据错误类别生成错误响应。 可能的错误响应包括低优先级中断,高优先级中断 和外部引脚操作。
对于ESM group1,中断优先级是可配置的,例如ESM 1:17:

如果映射到低级,则任何MibSPI1奇偶校验错误都将由SL_ESM_low_intal_handler()(SDL API)处理。
ESM低中断可配置为IRQ或FIQ:

您可以通过向MibSPI1 RAM注入奇偶校验错误来生成中断。