This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:生成ESM中断的机制

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1089082/tms570lc4357-mechanism-to-generate-esm-interrupts

部件号:TMS570LC4357

大家好,

对于我们在TMS570LC4357控制器上的应用,我们正在为VIM模块支持的中断安装不同的处理程序,并尝试通过注入相应 的中断来测试它们。 我们能够成功地生成DMA,GPIO,RTI和其他所需的外设,但在为ESM创建相同外设时遇到了挑战。 正如我们所看到的,VIM支持ESM High 和ESM Low中断。 我们想了解生成ESM中断并根据其原因处理这些中断的方法。  

因此,请求小组帮助我们获取生成ESM中断所需的步骤列表(对于组1和组2)。

此致,
Shivam Kakad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我们的专家在4月7日之前不在办公室。 请期待回复延迟。

    此外,请参阅此常见问题解答: software-dl.ti.com/.../index.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是否有此问题的更新? 请求您对问题的回答,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Srihari,

    ESM模块收集并报告各种错误情况。  然后根据错误类别生成错误响应。 可能的错误响应包括低优先级中断,高优先级中断 和外部引脚操作。  

    对于ESM group1,中断优先级是可配置的,例如ESM 1:17:

    如果映射到低级,则任何MibSPI1奇偶校验错误都将由SL_ESM_low_intal_handler()(SDL API)处理。

    ESM低中断可配置为IRQ或FIQ:

    您可以通过向MibSPI1 RAM注入奇偶校验错误来生成中断。