大家好,
以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:
技术参考手册的4.3 第2节对其进行了如下记录:

关于 GIOB[2]引脚输入多路复用, 控制寄存器位A=Control寄存器位B=PINMMR29[16]。 无论位是1还是0,方程式A和NOT (B)都是常量,等于=.FLASE。 公式NOT (A)或(A和B)为常量等于= TRUE,即PINMMR29[16]是1还是0,GIOB[2]选择了F2引脚,是否正确?

以上是4.6 部分中的多路复用表,比较TMS570LS3137的数据表,可以确定PINMMR9[16:23]字节用于控制V10引脚的多路复用。 只要设置了PINMMR9[17],V10就会多路复用到GIOB[2];只要PINMMR9[17]设置为0,V10就会多路复用到另一个函数。 根据先前的分析,GIOB[2]使用F2引脚,即GIOB[2]使用F2还是V10取决于PINMMR9[17],而PINMMR29[16]没有影响。 这是否正确?
您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。
此致,
樱桃