This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:GIOB[2]引脚多路复用问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1094991/tms570ls3137-giob-2-pin-multiplexing-issue

部件号:TMS570LS3137

大家好,

以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:

 技术参考手册的4.3 第2节对其进行了如下记录:

关于 GIOB[2]引脚输入多路复用, 控制寄存器位A=Control寄存器位B=PINMMR29[16]。  无论位是1还是0,方程式A和NOT (B)都是常量,等于=.FLASE。 公式NOT (A)或(A和B)为常量等于= TRUE,即PINMMR29[16]是1还是0,GIOB[2]选择了F2引脚,是否正确?

以上是4.6 部分中的多路复用表,比较TMS570LS3137的数据表,可以确定PINMMR9[16:23]字节用于控制V10引脚的多路复用。 只要设置了PINMMR9[17],V10就会多路复用到GIOB[2];只要PINMMR9[17]设置为0,V10就会多路复用到另一个函数。 根据先前的分析,GIOB[2]使用F2引脚,即GIOB[2]使用F2还是V10取决于PINMMR9[17],而PINMMR29[16]没有影响。 这是否正确?

您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Cherry,

    您使用的是哪种封装,144引脚PGE或337球ZWT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的帮助。 它们使用 337球ZWT。

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请问有没有更新?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS570LS31x具有一个专用端子(F2)和一个用于GIOB[2]信号的多路复用端子(V10)。 该多路复用器的选择由PINMMR29[16]控制。 时间
    PINMMR29[16]被清除(0,默认值),与GIOB[2]的连接来自专用终端(F2)。  设置PINMMR29[16]时,与GIOB[2]的连接来自V10终端。

    PINMMR29[16]= 0  --> F2 --> GIOB[2]

    PINMMR29[16]= 1  --> V10 --> GIOB[2]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    3137]第4节中的多路复用表。

    用于将V10配置为输出。 数据表显示,当应用  程序配置为GIOB[2]时,它无法将电平输出到此终端。 因此,不应使用PINMMR9[18]。  

    PINMMR9[16]= 1 --> MibSPI3NCS[0]

    PINMMR9[17]=1 --> AD2EVT