请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
零件号:TM4C1294NCPDT 晚上好,
通过研究TIVA TM4C129x数据表,了解如何在OSC0上使用单端25MHz振荡器而不是25MHz晶体,我发现:

表27-51非常简单。 但是,标题上的指数是“A”,而上面表27-50下的“A”表示要参考表27-23来了解MOSC的其他要求。
但表27-23是这样的:

在OSC0上使用单端25MHz振荡器时,它有几个参数在100 % 上不清楚我应该考虑哪些参数以及应该忽略哪些参数。 有些是明确的,如VIH,VIL,VHYS和DCOSC_EXT。 其他问题不清楚,特别是 因为本表指向表27-51。
我的问题是:
1)在OSC0上使用单端25-MHz振荡器时,应该考虑表27-23中的哪些参数?
2)如果尝试不使用数据表中推荐的晶体(目前大多数都不可用),则为该MCU选择25MHz晶体非常复杂。 但是,我可以假定选择外部晶体振荡器作为 OSC0上的单端25MHz振荡器要简单得多,只需考虑表27-51和上面表27-23问题1中的参数吗?
感谢你的帮助