This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:OSC0上单端25MHz振荡器的要求

Guru**** 2614305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1096995/tm4c1294ncpdt-requirements-for-single-ended-25-mhz-oscillator-on-osc0

零件号:TM4C1294NCPDT

晚上好,

通过研究TIVA  TM4C129x数据表,了解如何在OSC0上使用单端25MHz振荡器而不是25MHz晶体,我发现:

 

表27-51非常简单。 但是,标题上的指数是“A”,而上面表27-50下的“A”表示要参考表27-23来了解MOSC的其他要求。

但表27-23是这样的:

在OSC0上使用单端25MHz振荡器时,它有几个参数在100 % 上不清楚我应该考虑哪些参数以及应该忽略哪些参数。 有些是明确的,如VIH,VIL,VHYS和DCOSC_EXT。 其他问题不清楚,特别是 因为本表指向表27-51。

我的问题是:

1)在OSC0上使用单端25-MHz振荡器时,应该考虑表27-23中的哪些参数?

2)如果尝试不使用数据表中推荐的晶体(目前大多数都不可用),则为该MCU选择25MHz晶体非常复杂。 但是,我可以假定选择外部晶体振荡器作为 OSC0上的单端25MHz振荡器要简单得多,只需考虑表27-51和上面表27-23问题1中的参数吗?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     是的,如果您要使用单端时钟输入,您只需遵循表27-51。 表27-23用于使用晶体。