Thread:sysconfig中讨论的其它部件
大家好,
我的客户有关于sysconfig工具的以下问题。
1.我们不能在“软件”->MCSPI选项卡中只添加一个CS信号。 我们将使用SPI3的CS0,CS1。但"MCSPI Channel Configuration"(MCSPI通道配置)部分的Add (添加)按钮不可用。 如下图所示,他们想要添加另一个CS信号,但不能。 他们如何添加另一个CS信号?

2. 我们无法在“软件”->MMCSD选项卡中定义MMC1_SDWP信号。
我可以在Reserve Peripherals->MMC1选项卡中找到MMC1_SDWP。但是我们不能在Reserve Peripherals->MMC1选项卡上添加SDWP信号。 因为它会导致资源冲突。


3. 我们无法在“软件-> Enet (CPSW)”选项卡中定义MDIO0_MDC,MDIO0_MDIO信号。
我可以在Reserve Peripherals->MDIO0选项卡中找到这些信号。
这是否意味着没有MDIO/MDC的软件实施?


任何见解都是很好的。
此致,
Mari Tsunoda