This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:sysconfig用法

Guru**** 2529590 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1094819/am2432-sysconfig-usage

部件号:AM2432
Thread:sysconfig中讨论的其它部件

大家好,

我的客户有关于sysconfig工具的以下问题。  

1.我们不能在“软件”->MCSPI选项卡中只添加一个CS信号。 我们将使用SPI3的CS0,CS1。但"MCSPI Channel Configuration"(MCSPI通道配置)部分的Add (添加)按钮不可用。 如下图所示,他们想要添加另一个CS信号,但不能。 他们如何添加另一个CS信号?

2. 我们无法在“软件”->MMCSD选项卡中定义MMC1_SDWP信号。
我可以在Reserve Peripherals->MMC1选项卡中找到MMC1_SDWP。但是我们不能在Reserve Peripherals->MMC1选项卡上添加SDWP信号。 因为它会导致资源冲突。

3. 我们无法在“软件-> Enet (CPSW)”选项卡中定义MDIO0_MDC,MDIO0_MDIO信号。
我可以在Reserve Peripherals->MDIO0选项卡中找到这些信号。
这是否意味着没有MDIO/MDC的软件实施?

任何见解都是很好的。

此致,

Mari Tsunoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tsunoda,

    对于MCSPI,如果要使用多通道(CS0,SPI3的CS1),则应将操作模式选择为"Multi Master"。 然后,您将能够配置多个信道。

    对于MMCSD和MDIO查询,我将与专家核实,并将回复您。

    此致,

    Sunil Kumar M S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tsunoda

    对于MDIO/MDC,在启用交换器案例时,我们发现 在启用RGMII1和RGMII2的情况下,与用于MDIO/MDC的SYSCFG存在资源冲突。 因此,为了解决冲突,我们必须将MDIO和MDC的pinmutxing代码移至软件代码,而现在它不是由syscfg完成的。 在任何网络示例的board.c中都可以看到pinmutxing代码。

    此致,

    索努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tsunoda

    对于MMC,我们目前不支持MMCSD sysconfig上的写保护(SDWP)引脚。 我想知道添加SDWP针脚支架的要求是什么。 但是,如果未添加软件MMCSD模块,则应能够从保留外围设备中添加它。 但在这种情况下,pinmux代码生成将不会发生,因此它可能不是很有帮助。

    此致,
    Anand Mahadevan SS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tsunoda,

    作为对Anand回答的后续操作,您可以使用原始sysconfig-PinMux工具(通过直接选择sysconfig设备并保持未选中“软件产品”条目来找到)来生成所需的SDWP pinmux代码,然后将该代码片段移植到原始的MCU+ SDK项目中。

    此致,

    Zackary Fleenor