This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:是否可以直接刻录TMS570LS2.0216万的原始程序?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1088340/tms570ls3137-can-burn-directly-the-original-program-from-tms570ls20216

部件号:TMS570LS3137
主题中讨论的其它部件:TMS570LS2.0216万

各位专家,您好!

你好。

我想确认我对 这一帖子的理解。  TMS570LS2.0216万中的旧程序可以正常工作,无需对 TMS570LS3137进行任何更改。 正确吗?

谢谢你。

此致,
Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie:

    100 % 不确定这两个设备是否与引脚对引脚兼容。 但它们使用不同的闪存技术:TMS570LS3137使用F021技术,而TMS570LS2.0216万使用F035技术。 如果您的项目调用F035闪存库来擦除闪存和编程闪存,则必须切换到LS3137的F021 Lib。 引脚多路复用也可能不同。

    如果您的LS2.0216万项目中使用EMIF,则必须对GPREG寄存器进行编程,以便为TMS570LS31x器件启用该寄存器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好QJ:

    感谢您的回复。

    我们的系统显示两个设备具有不同的引脚。 因此,P2P不兼容。

    根据 赵洪对上述链接的回应:“您应该能够重新使用从TMS570LS2.0216万到TMS570LS3137的操作系统”,这是否意味着无需更改即可将程序闪存至 TMS570LS3137? 正确吗?

    感谢您的支持。

    此致,
    Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    3137 origin-program-frof-tms570ls20216/4032287#4032287)]是否2.0216万是否表示403.2287万表示不403.2287万不需要对 LS3137进行闪存更改? 正确?[/QUOT]

    闪存擦除/程序/有效相关代码不能在这两个设备之间共享。 它们使用不同的闪存技术:F035与F021。