主题中讨论的其它部件:TMS570LS2.0216万,
各位专家,您好!
你好。
我想确认我对 这一帖子的理解。 TMS570LS2.0216万中的旧程序可以正常工作,无需对 TMS570LS3137进行任何更改。 正确吗?
谢谢你。
此致,
Archie A.(Archie A.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家,您好!
你好。
我想确认我对 这一帖子的理解。 TMS570LS2.0216万中的旧程序可以正常工作,无需对 TMS570LS3137进行任何更改。 正确吗?
谢谢你。
此致,
Archie A.(Archie A.
您好,Archie:
100 % 不确定这两个设备是否与引脚对引脚兼容。 但它们使用不同的闪存技术:TMS570LS3137使用F021技术,而TMS570LS2.0216万使用F035技术。 如果您的项目调用F035闪存库来擦除闪存和编程闪存,则必须切换到LS3137的F021 Lib。 引脚多路复用也可能不同。
如果您的LS2.0216万项目中使用EMIF,则必须对GPREG寄存器进行编程,以便为TMS570LS31x器件启用该寄存器。