This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:AM2634-Q1:ADC参考系统

Guru**** 2532690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1093664/am2634-q1-am2634-q1-adc-reference-system

部件号:AM2634-Q1

您好,
《技术参考手册》/Spruj17 /2022年3月在ADC参考系统方面存在一些不一致之处。

6.1 1.1 参考缓冲器控制寄存器2.1
....电压轨ADC_VREF*_G2连接到REFBUF1,ADC3和ADC4

图6-2.
ADC_VREF*_G1连接到REFBUF1,ADC3和ADC4

我假定文本正确,数字错误。


图7-91. ADC参考系统缺失。

能否更新有关ADC参考系统的章节?
图7-91很可能会澄清大多数问题。

巴西,
Bernhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Bernhard:

    1)文本正确,图6-2应该更新以包含正确的标题,并使用 ADC_VREF*_G2获取最底层的信号。

    2)图7-91的内容处于开发的最后阶段。

    我已经提交了一份宣传资料错误通知单以解决此问题,并且下 一个版本中应该会提供更改。

    此致,

    Zackary Fleenor