请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM2634-Q1 您好,
《技术参考手册》/Spruj17 /2022年3月在ADC参考系统方面存在一些不一致之处。
6.1 1.1 参考缓冲器控制寄存器2.1
....电压轨ADC_VREF*_G2连接到REFBUF1,ADC3和ADC4
与
图6-2.
ADC_VREF*_G1连接到REFBUF1,ADC3和ADC4
我假定文本正确,数字错误。
图7-91. ADC参考系统缺失。
能否更新有关ADC参考系统的章节?
图7-91很可能会澄清大多数问题。
巴西,
Bernhard