大家好,
请告诉我AM2x系列实施EtherCAT主设备的最低CPU要求吗?
如何 实施EtherCAT主设备?
AM2x系列是否可以实现?
我们是否需要Linux OS Linux和 A53内核用于EtherCAT主设备?
谢谢,此致,
Kuerbis
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
请告诉我AM2x系列实施EtherCAT主设备的最低CPU要求吗?
如何 实施EtherCAT主设备?
AM2x系列是否可以实现?
我们是否需要Linux OS Linux和 A53内核用于EtherCAT主设备?
谢谢,此致,
Kuerbis
你(们)好
很抱歉回复太晚。
我们的SDK中没有基于R5F/A53的EtherCAT主设备的示例或演示。
TI不提供EtherCAT主堆栈,但有一些商业堆栈(如 https://www.acontis.com/en/ethercat-master.html )可以在Sitara MCU上运行。 计算需求和可实现的性能取决于应用程序。 800MHz R5F可能足够用于某些应用程序,但EtherCAT主设备通常使用高端设备。
此致
Dhaval Khandla
2432 /4069803#4069803"]</s>406.9803万 406.9803万我们的SDK中没有基于R5F/A53的EtherCAT主设备的示例或演示。
TI不提供EtherCAT主堆栈,但存在像 https:///这样的商业堆栈
[/引述]轻微澄清。 我们拥有的EtherCAT演示,例如 https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/08_02_00_31/exports/docs/industrial_protocol_docs/am64x/ethercat_slave/plc_codesys_am64x.html 是用户指南 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJipVMXfVvuEkO-U7l2wDg__6zyEKJF__LATEST 是MCU+ Academy模块,使用A53和Linux AM64x以及第三方软件(CoDeSys)。 这些演示包括如何在Sitara AM64x上安装CoDeSys EtherCAT主控制器评估版的说明。
Pekka
正如您的同事已经解释的那样,这确实取决于应用程序,例如AM24x之类的设备是否足以支持EtherCAT主设备。
我们自己的EtherCAT主设备(https://www.ibv-augsburg.de/icnet/ethercat-master/)在AM64x的R5f内核上运行。 没有理由不在AM2x上运行。
借助小型网络,我们能够在该硬件上实现100us的周期时间。
您基本上只需一个100 Mbit/s的以太网端口即可运行EtherCAT主设备。 我们目前支持双Mac模式下的ICSSG,但计划支持CPSW,应该没有那么大的区别。
此致,
Dominic