This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:写入闪存-在技术参考中看不到SPNA148中使用的寄存器

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1098532/tms570lc4357-writing-flash---i-do-not-see-the-registers-used-in-spna148-in-the-technical-reference

部件号:TMS570LC4357

i.写入闪存-我在技术参考中看不到SPNA148中使用的寄存器。  我错过了什么吗?  如果有的话,你可以把我指给他们吗?

二 我向支持人员提交了请求源代码的请求单F)21 API响应:

我的标签:  “我正在从事一个DO-178B项目,需要访问L2闪存控制器。   拥有来自TMS570LC4357 F021闪存API的源代码将在这方面大有帮助。  我知道我们必须签署一项协议,才可以这样做。  

我们将编写自己的L2闪存库进行认证,源代码仅供参考。  TI代码不会直接用于项目。

您能让我开始使用此协议吗?或者向我指出执行此操作的位置吗?"

支持响应:  “进一步审查您的查询后,最好在E2E论坛上直接联系我们的TMS570LC4357团队,以解决此问题。 "

现在怎么办?

此致,

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="51.9082万" url="~/support/mspectros/arm-based微控制器-group/arm-based微控制器/f/arm-based微控制器-forum/109.8532万/tms570lc4357-write-flash--i-do-no-se-se-use-in-spna148-ine-technice-references"</s>4357 写入闪存-我在技术参考中看不到SPNA148中使用的寄存器。  我错过了什么吗?  如果有,您可以将我指向它们吗?[/QUOT]

    某些寄存器未在设备TRM中发布。  

    贵公司是否与TI签订了保密协议?  

    您能否向我发送一封私人邮件,以便我将请求转发给我们的营销团队?