请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS570LC4357 i.写入闪存-我在技术参考中看不到SPNA148中使用的寄存器。 我错过了什么吗? 如果有的话,你可以把我指给他们吗?
二 我向支持人员提交了请求源代码的请求单F)21 API响应:
我的标签: “我正在从事一个DO-178B项目,需要访问L2闪存控制器。 拥有来自TMS570LC4357 F021闪存API的源代码将在这方面大有帮助。 我知道我们必须签署一项协议,才可以这样做。
我们将编写自己的L2闪存库进行认证,源代码仅供参考。 TI代码不会直接用于项目。
您能让我开始使用此协议吗?或者向我指出执行此操作的位置吗?"
支持响应: “进一步审查您的查询后,最好在E2E论坛上直接联系我们的TMS570LC4357团队,以解决此问题。 "
现在怎么办?
此致,
标记