主题中讨论的其他部件:HALCOGEN
大家好, 我在尝试编译时遇到了一个问题,我似乎无法消除。 当我尝试在CCS中编译代码时,我遇到了以下错误列表。

此代码的目标是获得TMS570输出的PWM信号,以便将来集成到现有项目中。 我尝试添加不同的路径和库来解决此问题,但我可能仍有问题。 现有项目还与卤代根PWM配置相关联。 下面列出了正在使用的代码。
/**@文件sys_main.c
*@简要应用程序主文件
*@日期:2018年12月11日
*@版本04.07 .................................................................01
*
*此文件包含一个空的主函数,
*可用于应用程序。
*/
/*
*版权所有(C) 2009-2018 Texas2018 Texas Instruments Incorporated - www.ti.com
*
*
*以源代码和二进制形式重新分发和使用,无论是否使用
*允许进行修改,前提是满足以下条件
满足*:
*
*重新分发源代码必须保留上述版权
*注意,此条件列表和以下免责声明。
*
*以二进制形式重新分发必须复制上述版权
*注意,此条件列表和中的以下免责声明
*随提供的文档和/或其他材料
*分发。
*
*既不是德州仪器(TI)公司的名称,也不是的名称
*其贡献者可用于支持或推广衍生产品
*未经事先书面许可。
*
*本软件由版权所有者和贡献者提供
*"按原样"和任何明示或暗示的担保,包括但不包括
*仅限于对适销性和适用性的暗示担保
*不承担特定目的。 在任何情况下,版权都不应享有
*所有者或贡献者对任何直接,间接,附带,
*特殊,典型或后果性损害(包括但不包括
*限于采购替代货物或服务;无法使用,
*数据或利润;或业务中断)
责任理论,无论是合同,严格责任还是侵权行为
*(包括疏忽或其他)因使用而产生的任何原因
本软件的*版本,即使已被告知可能会造成此类损坏。
*
*/
/*用户代码开始(0)*/
/*用户代码结束*/
/*包括文件*/
#include "sys_common.h"
/*用户代码开始(1)*/
包含"het.h"
/*用户代码结束*/
/**@fn void main(void)
*@简介应用程序主要功能
*@注意此函数默认为空。
*
*此函数在启动后调用。
*用户可以使用此功能来实施应用程序。
*/
/*用户代码开始(2)*/
/*用户代码结束*/
UINT8 emacAddress[6U]={0xFFU,0xFFU,0xFFU,0xFFU,0xFFU,0xFFU, 0xFFU};
UINT32 emacPhyAddress = 0U;
内部主(无效)
{
/*用户代码开始(3)*/
hetInit();
pwmStart (hetRAM1,pwm0);
pwmSetDuty (hetRAM1,pwm0,5U);//"5U"将占空比设置为5 %。它将增加LED的亮度。更改HCG中的周期[us]将更改周期
pwmStop (hetRAM1,pwm0);
/*用户代码结束*/
返回0;
}
/*用户代码开始(4)*/
/*用户代码结束*/
包括:

有什么想法可以帮助此项目编译?
谢谢!