Other Parts Discussed in Thread: RM57L843, HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:RM57L843 主题中讨论的其他部件: HALCOGEN
您好,
我目前正在尝试获得一个非常简单的卷装机应用程序,它可以在我的RM57L843上运行。
为此,我想参考我在这里找到的RM48示例: www.ti.com/.../spna190
不幸的是,我遇到了一些困难,因为我使用的HalCoGen版本相当旧。
因此,我现在提出一些问题:
如何在HalCoGen中启用必要的主管模式?
-使用HCLK写入闪存时,它是否具有最大时钟速度?
-通常是否有新版本的bootloader示例?
非常感谢您提前提供的帮助。
巴西,
Johannes