This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:引导加载程序应用程序;通过HalCoGen配置

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: RM57L843, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1098631/rm57l843-bootloader-application-configuration-via-halcogen

部件号:RM57L843
主题中讨论的其他部件: HALCOGEN

您好,

我目前正在尝试获得一个非常简单的卷装机应用程序,它可以在我的RM57L843上运行。

为此,我想参考我在这里找到的RM48示例: www.ti.com/.../spna190
不幸的是,我遇到了一些困难,因为我使用的HalCoGen版本相当旧。

因此,我现在提出一些问题:

如何在HalCoGen中启用必要的主管模式?

-使用HCLK写入闪存时,它是否具有最大时钟速度?

-通常是否有新版本的bootloader示例?

非常感谢您提前提供的帮助。

巴西,

Johannes