This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:使用HALCOGEN移动堆栈?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1102543/tms570lc4357-move-the-stack-with-halcogen

部件号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他部件:HALCOGEN

我看到堆栈pintera是由HALCOGEN在HL_SYS_CORE.ASM中设置的

是否有方法使用HALCOGEN重新定位它们,而不是手动更改HL_SYS_CORE.ASM

此致,

Mark Samarin

Afuzion公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注:我在HALCOGEN中找到了堆栈设置,但无法更改堆栈基本地址

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!  

    您可以从HAL GUI更改堆栈大小:

    但基本地址是固定的,不可配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,这不是一个解决方案,但我想这里没有更多要讨论的,所以您可以将其标记为已解决。