This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:如何使用CCS UniFlash的命令行界面(CLI)

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1101916/uniflash-how-to-use-the-command-line-interface-cli-for-ccs-uniflash

部件号:UNIFLAASH

关于CCS UniFlash版本:3.4 .1.0.0012万。
我从“New Target Configuration”(新目标配置)中选择“Sitara Flash Connections”(Sitara闪存连接),然后按“Start Flashing”(开始刷新)按钮将其用作TFTP服务器。
是否可以从命令行界面(CLI)而不是GUI执行此过程?
如果可能,您能否告诉我具体用途?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有适用于UniFlash v3的CLI,但我不确定您是否可以将其用于Sitara。 我需要咨询UniFlash专家并回复您

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向工程部确认不支持CLI中的Sitara闪存支持。 抱歉。

    KI