请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UNIFLAASH 关于CCS UniFlash版本:3.4 .1.0.0012万。
我从“New Target Configuration”(新目标配置)中选择“Sitara Flash Connections”(Sitara闪存连接),然后按“Start Flashing”(开始刷新)按钮将其用作TFTP服务器。
是否可以从命令行界面(CLI)而不是GUI执行此过程?
如果可能,您能否告诉我具体用途?