各位专家,您好!
您能否指导如何在锁步模式下为核心0启用128 KB TCM? 这样,核心0程序和数据的TCM尺寸可以增加一倍,运行速度可以进一步提高。

具体而言,请指导如何在调试模式下实现此目的(NORTOS引导模式和使用CCS进行设置)。
此致,
意愿
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家,您好!
您能否指导如何在锁步模式下为核心0启用128 KB TCM? 这样,核心0程序和数据的TCM尺寸可以增加一倍,运行速度可以进一步提高。

具体而言,请指导如何在调试模式下实现此目的(NORTOS引导模式和使用CCS进行设置)。
此致,
意愿
您好,
请参阅GEL文件<CCS>\CCS\CCS_base\emulation \GEL\AM263x\AM263x.GEL。
对于CCS 11.1 :
对于CCS 11.2 :
您必须发出系统重置(例如 运行->重置->断开连接时从R5F重置系统)或关闭并重新打开主板电源,以在Lockstep和双核模式之间切换。
R5FSS Lockstep或Dual模式状态可以通过Gel热菜单功能进行检查:Scripts->AM263x Diagnostics->AM263x_dual_or_lock_step mode_status
注意:需要调整R5F MPU设置和链接器命令文件,以适应TCMA/B 32->TCMA 64 KB 内存大小的增加。
此致,
弗兰克
您好,
您能否检查您的设备是否支持双核模式和锁定步骤模式并共享结果?
将设备配置为双核并执行Gel脚本以读取配置的模式。 然后对锁定步骤模式执行相同操作。
CCS 11.1 的方法应该从我之前的评论中明确。
对于CCS 11.2 :C:\ti\ccs1120\CCS\CCS_base\emulation \g胶\AM263x\AM263x.gel
谢谢,此致,
弗兰克