This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:如何在Lockstep模式下使用128 KB TCM

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1100702/am2634-how-to-use-the-128-kb-tcm-in-lockstep-mode

部件号:AM2634

各位专家,您好!  

您能否指导如何在锁步模式下为核心0启用128 KB TCM? 这样,核心0程序和数据的TCM尺寸可以增加一倍,运行速度可以进一步提高。  

具体而言,请指导如何在调试模式下实现此目的(NORTOS引导模式和使用CCS进行设置)。

此致,  

意愿  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,上面的错误应该是NOBOOT模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅GEL文件<CCS>\CCS\CCS_base\emulation \GEL\AM263x\AM263x.GEL。

    对于CCS 11.1 :

    • 编辑函数Configure_R5F0()
    • 对于Lockstep模式下的R5FSS0,请注释掉:R5F_SS0_CoreB_unhalt (); //版本R5FSS0_1
    • 对于Lockstep模式下的R5FSS1,注释掉:R5F_SS1_CoreB_unhalt (); //版本R5FSS1_1

    对于CCS 11.2 :

    • 在TargetConnect()上编辑功能
    • 此代码中似乎有一个错误。 AM263x_Check_supported_mode()将返回0表示支持Dual和Lock-step模式,但OnTargetConnect将R5SS配置为此返回值的Lockstep模式。
    • 对于Lockstep模式下的R5SS,注释掉所有涉及双核模式的代码,只留下Configure_Lockstep模式()。

    您必须发出系统重置(例如 运行->重置->断开连接时从R5F重置系统)或关闭并重新打开主板电源,以在Lockstep和双核模式之间切换。

    R5FSS Lockstep或Dual模式状态可以通过Gel热菜单功能进行检查:Scripts->AM263x Diagnostics->AM263x_dual_or_lock_step mode_status

    注意:需要调整R5F MPU设置和链接器命令文件,以适应TCMA/B 32->TCMA 64 KB 内存大小的增加。

    此致,
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否检查您的设备是否支持双核模式和锁定步骤模式并共享结果?

    将设备配置为双核并执行Gel脚本以读取配置的模式。  然后对锁定步骤模式执行相同操作。

    CCS 11.1 的方法应该从我之前的评论中明确。

    对于CCS 11.2 :C:\ti\ccs1120\CCS\CCS_base\emulation \g胶\AM263x\AM263x.gel

    • 双核:确保仅执行Configure_Dual_Core_mode()
    • 锁定步骤:确保只执行Configure_Lockstep模式()

    谢谢,此致,
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,  

    感谢您的帮助,我和我的客户正在尝试您所说的内容,并将很快为您提供反馈。  

    此致,  

    意愿