请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM2732 主题中讨论的其它部件:AWR2243,, AWR2944
各位专家,您好
在 MCuplus SDK 4.2 0.2 的AM2732+AWR2243 OOB2243 OOB演示中,
当AM2732处理器获得 chirp数据时, 它将触发ADC原始数据传输的EDMA,以便HWA处理该数据。 但我不清楚这份电子数据管理系统是如何触发的。
我们没有ADC缓冲器来生成ADC捕获完成 事件以触发EDMA,就像我们在AWR2944中所做的那样。
您能否详细说明或指出EDMA如何触发的代码?
谢谢
肯